欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

机械工程师和电气工程师的前景谈

  • 2022.10.26 15:56:51
  • 米思米
  • 5647
点击收听全文语音朗读

首先表明身份,我是一个机械设计工程师,抛开能力来说,我也算是一个机械行业的较资深从业者了,从广义的角度而言,我认为电气工程师更胜一筹,这真的不是我对本专业的妄自菲薄,而是基于职业发展的全面考量来说的。


01

首先从技术能力来说,除了设计岗位,机械工程师在其它岗位相对于电气工程师处于完败地位,因为电气工程师的专业技能所带给职业者的发展方向和薪酬要远远高于机械工程师带给职业者的发展与薪酬。


机械工程师除了设计岗位之外,在职场较为普遍的可以分为以下几种类型(以技术类为例):

A、机械设备工程师(通常称为机修员);

B、机械工艺工程师(通常称为车间技术);

C、机械质量工程师(通常称为质检员);

D、机械采购工程师(通常称为采购员);

E、机械装配工程师(通常称为技术员);


以上这些职位,在企业是很普遍的,也是不可或缺的,因为可能这个专业的技能还没有普遍的适应性,也就是说这些岗位的机械工程师所掌握的技能太过于局限性,没有通用价值,所以在职业生涯的持续发展和广度发展方面会没有太大的助力,这是一个职场人士需要着重考虑的事情,只有掌握了核心竞争力或者具有普遍适应性的技术,你才能凭借自己的个人能力去换取一个相对安全的职业生涯,这才是一种正确的职业态度。所以在这些方面,机械工程师相比电气工程师而言是存在一定的弱势的。


如果你是一个电气工程师,那就很不一样了,你的电气控制技能会让你具有相当广阔的就业能力,你可以从事任何与电气控制相关的专业和行业,最重要的是你能够迅速的融入工作岗位,几乎不需要经过特别的培训就能上手,至于想赚个外快之类的也是门路众多,就看你是否愿意去做而已,这一点我相信很多电气工程师都有很深的体会。


02

机械设计工程师,要单独讲一下这个职位,因为这个职位的职业发展前景和可持续性并不一定就比电气工程师岗位差,甚至在一定程度上,会占据专业技能的主导优势。


因为机械设计工程师所具备的技能是一种具有普遍适应性和核心竞争力的技能,他除了能训练出自己独有的产品研发能力外,还能让你的这种研发能力具有多种变现的渠道,例如我们研发一个产品后自己创业,这个事情对于机械设计工程师而言是完全有机会的,或者我们可以私下对外承接一些产品设计研发工作来拓展自己的副业,这对一个有能力的机械设计工程师来说也是一个很轻松的事情,更重要的是在做任何项目的时候,电气工程师很多时候是以助手的身份出现在机械工程师身边的,也就是说,对于一个研发产品而言,如果没有机械研发工程师产品方案设计和功能定型,电气工程师是无法单独开展工作的,所以很多项目的主持人,通常都会以机械设计工程师为主,或者一个产品研发部门的老大,通常也是机械设计工程师居多。


当然,在一个产品的研发过程中,电气工程师是不可或缺的,因为没有他们的参与和贡献,一个产品也无法成型,所不同只是角色的轻重而已,一个好的机械设计工程师一定会有一个牛逼的电气工程师作为搭档,只有这样的“双剑合璧”才能成就一个优秀的产品,所以在这一点而言,机械设计工程师和电气工程师也就没有所谓的好坏之分了,只有相互成全的共赢。


但是在这里也告诉大家一个事实,每年那么多人从机械专业毕业,而真正成为机械设计工程师的凤毛麟角,这是一个属于少数人的岗位,更何况具有自己的独立的产品研发能力更是少之又少,这也就意味着这是一条“头破血流”的独木桥,你可以从这个方向走,但是你的成功除了你自己的努力,可能更多的还是归根于运气,就我个人的经历而言,我就觉得运气的成分要远远大于个人的选择和努力,对此我充满了感恩和敬畏。


所以,机械设计工程师这个岗位并不逊色于电气工程师,甚至会在一定程度上成为主导角色,这也算是机械专业的一个安慰吧。


03

还有一个职位是技术销售工程师,这个岗位并不是机械专业和电气专业都有的技术岗位,而是任何理科生都可以较轻松就能胜任的岗位,就这个岗位而言,基本上没有什么机械与电气的限制,关键还是看个人在职业道路上的把握和努力,而且这也是我给传统行业的毕业生优先推荐的岗位,因为这个岗位不仅能较大概率的实现你赚钱的目标,更能让你积累足够的资源以利于你将来的自我独立和发展,这对一个职场人士而言是非常重要的,是一种基于个人发展战略的布局和思考。


当然这个岗位对技术的要求相对较低,更多的是对个人综合能力的要求,尤其是沟通能力和语言表达能力的要求,人际关系处理和商务敏感度的要求,但是我真的发自内心的推荐这个职位,如果你不想将自己的职业生涯投入到死板的技术上来,那就去做销售吧,那是走向人生自由最快的捷径。


04

最后,任何技术岗位都是不可持续的,除非你混的真的不好,因为技术深入的归路就是管理,也只有管理才能更拓展你的技术能力的发展与传承,单纯的技术也很难让你过上一个丰富的物质生活,所以在布局自己的职业生涯发展道路的时候,既要有从技术入手的初心,也需要高于技术的眼界,技术可以是一块基石,但是那绝对不是你驻足的目的地,从这一点而言,单纯的去比较机械工程师和电气工程师就显得格局很小了,甚至是没有太多意义的一种比较,因为你值得更大的梦想与追求。


当然如果当就这个提问来回答:我是机械工程师,我为电气工程师点赞,谢谢大家。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities